Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, SN6501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000 主题中讨论的其他器件: SN6501
大家好、
我想知道如何将 TDC1000与变压器连接。 为了升压5V 电压、我们是否应该使用 TDC1000+SN6501+变压器?
谢谢!
最棒的
Nancy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.