This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:如何将 TDC1000与变压器连接

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/676299/tdc1000-how-to-connect-the-tdc1000-with-transfomer

器件型号:TDC1000
主题中讨论的其他器件: SN6501

大家好、

我想知道如何将 TDC1000与变压器连接。 为了升压5V 电压、我们是否应该使用 TDC1000+SN6501+变压器?

谢谢!

最棒的

Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nancy、

    仅为了澄清一下、您是否要将 TDC1000的 A 5V 输出升压到某个未定义的更高电压? 如果您的目标是最终获得5V 输出、则只要器件的输入电压为5.3V 或更高、TDC1000就可以轻松提供该输出。

    为了提高电压、我建议使用 TDC1000-GASEVM 中的电路。 此 EVM 附带的 BSTEVM 板具有自己的升压电路、可将 TX 电压升高到30V、但只需更改组件即可满足您的需求。

    TDC1000-GASEVM 用户指南 www.ti.com/.../sniu026a.pdf 中提供了此电路板的完整原理图

    此致、