Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
很抱歉这个一般性问题、但是... 如通过 UART、SPI 或 I2C 发送的可视化工具中所示、简单地获取实时范围值的方法是什么? 如何将其降至仅通过 UART 或其他通信协议请求范围值并接收范围值、同时仍保持本实验计算出的范围值? 我甚至希望最终只使用一个 UART 端口来处理请求和响应。 我花了一整天的时间尝试对整个 lab0004-high-Accure-14xx 项目进行解密、但是对于 C 语言和 CCS 来说太不识字了、不能到处走了。 如果有任何建议,我会非常感谢!
到目前为止、在运行高精度实验室时、我确实通过 UART 看到数据、但看不到 Magic Word (0x0102、0x0304、0x0506、0x0708)序列。 我使用的是 CoolTerm 仿真器以及下面的配置和输出。
感谢大家!