Other Parts Discussed in Thread: TMP432, TMP464, TMP435, TMP468
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP432 主题中讨论的其他器件: TMP464、TMP435、 TMP468
大家好、
客户希望在新设计中使用三个 TMP432。 请帮助回答此问题。
一个 TMPS432编号对应一个 I2C 从地址。 如果客户需要在同一总线上使用两个 TMP432、客户必须使用两个器件型号(TMP432A/B)、对吧?
2.在客户设计中,客户需要选择3个 TMP432。 但只能选择两个从器件地址。 客户如何处理它? TI 是否有其他具有更多可选地址的器件?
谢谢、
SHH