Other Parts Discussed in Thread: PGA460-Q1, PGA460
Thread 中讨论的其他器件: PGA460
尊敬的 TI 团队:
在 PGA460-Q1数据表中、突发期间的电流消耗额定值高达500mA (请参阅《突发事件》、§6.3)。 在突发期间 VPWR 引脚中是否真正有500mA 的电流? PGA 具有两个用于其输出驱动的 N 侧 MOSFET、因此我希望、如果我将电流设置为500mA、电流将从外部电源提供给变压器的中心抽头(在变压器配置中)、 然后通过 OUT 引脚传输至 PGA。 我不明白数据表中所述的值是错误还是实际的行为。
您能告诉我更多吗?
提前感谢您、
Sam