This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:PGA460电流消耗

Guru**** 2616825 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA460-Q1, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/674980/pga460-q1-pga460-current-consumption

器件型号:PGA460-Q1
Thread 中讨论的其他器件: PGA460

尊敬的 TI 团队:

在 PGA460-Q1数据表中、突发期间的电流消耗额定值高达500mA (请参阅《突发事件》、§6.3)。 在突发期间 VPWR 引脚中是否真正有500mA 的电流? PGA 具有两个用于其输出驱动的 N 侧 MOSFET、因此我希望、如果我将电流设置为500mA、电流将从外部电源提供给变压器的中心抽头(在变压器配置中)、 然后通过 OUT 引脚传输至 PGA。 我不明白数据表中所述的值是错误还是实际的行为。

您能告诉我更多吗?

提前感谢您、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    正确的做法是 PGA460-Q1 OUT 引脚会为变压器灌入电流。 变压器电流主要由中心抽头电容器放电提供。 在正常工作条件下、使用变压器驱动应用的推荐原理图(可 参阅数据表第104页以供参考)、Vpwr 引脚流过该引脚的电流永远不会达到500mA。

    我已经连接了突发周期的示波器屏幕截图。 这些波形是使用500mA 最大电流设置和18个突发脉冲(远距离感应的典型数字)从 PGA460-Q1 BOOSTXL-EVM 捕获的。 绿色波形显示来自电源的电流、黄色波形显示 Vpwr、紫色波形显示 DCPL 引脚(这仅用作方便的触发器、因为它在突发周期开始时变为高电平)。 即使在突发周期中达到最大值、电源电流也不会超过62.24mA。 这是电源电流的典型最大值、即使在500mA 最大电流设置下也是如此。  


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kirstin:

    感谢您的反馈。 在我们的应用中、我们需要仔细评估流经电路每个组件的电流。 使用该设置时、流经变压器然后流经 PGA460 OUT 引脚的电流完全有意义。 现在、我还需要了解测量期间 VPWR 引脚中流动的电流大小。 根据数据表和您的文本、电流永远不会超过500mA。 在我的第一印象中、这个数字非常高、我需要知道我是否真的需要考虑在 VPWR 中流动500mA 的系统设计、或者它是否会保持与活动状态的值、大约12mA。

    请确认吗?

    提前感谢、致以诚挚的问候、

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    在突发周期期间、流经 VPWR 引脚的电流将增加到超过指定的12mA 空闲电流。 我在最小和最大电流限值(分别为50mA 和500mA)下测试了电流消耗。 在50mA 电流限制下、平均电流增加约5mA。 在500mA 电流限值下、平均电流增加约13mA。 VPWR 引脚所见过的最高平均电流为25mA。 我在电源和 VPWR 引脚之间使用了一个10欧姆限流电阻器、这是一个典型值。 此外、突发脉冲的数量不会增加 VPWR 引脚中的电流;它只会增加提升电流电平的持续时间。  我已附上示波器捕获供您参考。 请注意、我们的电流探头的偏移约为15mA、因此显示的电流人为较高。

    此致、