This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:如何对 AWR1642BOOST EVM 进行编程

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673433/awr1642boost-how-do-i-program-awr1642boost-evm

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1642

我可以在 EVM 的 DSP 上上传我自己修改过的算法、还是必须使用外部处理器?

此外、由于我在毫米波 SDK 中找不到任何相同的 CCS 工程演示、因此我无法确定可以使用哪个 IDE 对 AWR1642BOOST 进行编程。 请指导我完成。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    应使用 CCS IDE 在 AWR1642上开发代码。

    您可以在 TI Resource Explorer 上提供的毫米波工业工具箱中找到适用于毫米波 SDK 的 CCS 工程

    dev.ti.com/.../

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在工业工具箱中、所有演示都适用于 IWR 系列、即工业应用或机器人应用、我希望演示用于自动驾驶的汽车应用。 在汽车工具箱中、只有一个演示和车载驾驶员监控演示。 请帮我处理同样的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于汽车应用、我们提供了多种 TI 参考设计和演示。

    您感兴趣的具体应用是什么?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您似乎已经开始了另一个主题、涵盖了相同的问题

    让我们关闭此主题并在另一个主题中继续讨论

    e2e.ti.com/.../673437

    谢谢你
    Cesar