Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, AWR1642
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST Thread 中讨论的其他器件: AWR1642
我可以在 EVM 的 DSP 上上传我自己修改过的算法、还是必须使用外部处理器?
此外、由于我在毫米波 SDK 中找不到任何相同的 CCS 工程演示、因此我无法确定可以使用哪个 IDE 对 AWR1642BOOST 进行编程。 请指导我完成。
谢谢