尊敬的 TI 团队:
我有一个 IWR1624和毫米波 Dev-Pack。 我使用 Radar Studio 观察 Radar EVM 的行为,但当我启动后处理时,我得到:
以下是配置 Radar Studio 时的显示控制台:
我已安装:
MATLAB 运行时引擎
MMWAVE_DPF_01_00_00_01
FTDI 驱动程序
HSDC 专业版
所以,我有两个问题:
问题是什么?
什么是字体毫米波开发包?
提前感谢 您的帮助。
此致、
克莱蒙特。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我有一个 IWR1624和毫米波 Dev-Pack。 我使用 Radar Studio 观察 Radar EVM 的行为,但当我启动后处理时,我得到:
以下是配置 Radar Studio 时的显示控制台:
我已安装:
MATLAB 运行时引擎
MMWAVE_DPF_01_00_00_01
FTDI 驱动程序
HSDC 专业版
所以,我有两个问题:
问题是什么?
什么是字体毫米波开发包?
提前感谢 您的帮助。
此致、
克莱蒙特。
您好!
根据毫米波编程、然后发送在 TSW1400上捕获的 LVDS 输出以进行后处理。 在"连接"、"静态配置"、"数据配置"和"传感器配置"选项卡上、有许多按钮可供单击。 (A -请尝试使用此示例、放置一个装满水或苏打水的12盎司铝饮料罐、距离 EVM 中心左侧3米、距离 EVM.e2e.ti.com/.../1642_5F00_5000_5F00_256_5F00_30_5F00_77_5F00_tx1_5F00_complex1x.xml 3米
请使用随附的配置、滚动至显示屏左侧、然后加载此配置文件。 在执行每个步骤时、选中输出框以查看错误
注意:此配置中不包含 BSS 和 MSS 文件链接(您必须链接到 DFP 安装-请遵循 DFP 用户指南。
连接-电路板控制-模式2 -设置
连接-板控制- RS232操作、设置 COM 端口、连接
连接-文件-选择 BSS FW、加载文件
连接-文件-选择 MSS FW、加载文件
连接- SPI 操作 SPI 连接
连接- SPI 操作 RF 加电
静态配置-静态配置-基本配置集
静态配置-静态配置- LP 模式设置
静态配置-静态配置-射频初始化
数据配置-数据配置-数据路径配置-设置
数据配置-数据配置-时钟配置-设置
数据配置-数据配置-在 LVDS 通道配置/CSI2通道配置下-设置
传感器配置-传感器配置-配置文件-设置
传感器配置-传感器配置-线性调频脉冲-设置
传感器配置-传感器配置-帧-设置
(左侧)设置 TSW1400
(接下来的两个需要在彼此之间的一秒内完成)
传感器配置-传感器配置- TSW1400 ARM
传感器配置-传感器配置- 触发帧
注意:TSW1400应具有一些闪烁的 LED、然后在数据收集完成后闪烁
传感器配置-传感器配置-后处理
我们将从已知配置开始、这对我来说是可行的。
DevPack 允许对毫米波 EVM 进行 BP/LP 控制。 请参阅 EVM 原理图第10页。
SOP 控制、MCU_nRST、控制 UART 闪存(如果使用)、SPI 命令接口。
具有连接毫米波 EVM 的蓝色电缆的 DevPack 将 LVDS 数据传输到 TSW1400。
在我的示例中、我有一个雷达目标、距离中心左侧3米、距离雷达 传感器3米。