This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:后处理显示"无帧配置信息"

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673310/iwr1642boost-post-processing-display-no-frame-config-information

器件型号:IWR1642BOOST

尊敬的 TI 团队:

我有一个 IWR1624和毫米波 Dev-Pack。 我使用 Radar Studio 观察 Radar EVM 的行为,但当我启动后处理时,我得到:

以下是配置 Radar Studio 时的显示控制台:

我已安装:

MATLAB 运行时引擎

MMWAVE_DPF_01_00_00_01

FTDI 驱动程序

HSDC 专业版

所以,我有两个问题:

问题是什么?

什么是字体毫米波开发包?

提前感谢 您的帮助。

此致、

克莱蒙特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据毫米波编程、然后发送在 TSW1400上捕获的 LVDS 输出以进行后处理。   在"连接"、"静态配置"、"数据配置"和"传感器配置"选项卡上、有许多按钮可供单击。  (A -请尝试使用此示例、放置一个装满水或苏打水的12盎司铝饮料罐、距离 EVM 中心左侧3米、距离 EVM.e2e.ti.com/.../1642_5F00_5000_5F00_256_5F00_30_5F00_77_5F00_tx1_5F00_complex1x.xml 3米

    请使用随附的配置、滚动至显示屏左侧、然后加载此配置文件。   在执行每个步骤时、选中输出框以查看错误

    注意:此配置中不包含 BSS 和 MSS 文件链接(您必须链接到 DFP 安装-请遵循 DFP 用户指南。

    连接-电路板控制-模式2 -设置

    连接-板控制- RS232操作、设置 COM 端口、连接

    连接-文件-选择 BSS FW、加载文件

    连接-文件-选择 MSS FW、加载文件

    连接- SPI 操作 SPI 连接

    连接- SPI 操作 RF 加电

    静态配置-静态配置-基本配置集

    静态配置-静态配置- LP 模式设置

    静态配置-静态配置-射频初始化

    数据配置-数据配置-数据路径配置-设置

    数据配置-数据配置-时钟配置-设置

    数据配置-数据配置-在 LVDS 通道配置/CSI2通道配置下-设置

    传感器配置-传感器配置-配置文件-设置

    传感器配置-传感器配置-线性调频脉冲-设置

    传感器配置-传感器配置-帧-设置

    (左侧)设置 TSW1400

    (接下来的两个需要在彼此之间的一秒内完成)

    传感器配置-传感器配置- TSW1400 ARM

    传感器配置-传感器配置- 触发帧

    注意:TSW1400应具有一些闪烁的 LED、然后在数据收集完成后闪烁

    传感器配置-传感器配置-后处理

    我们将从已知配置开始、这对我来说是可行的。   

    DevPack 允许对毫米波 EVM 进行 BP/LP 控制。   请参阅 EVM 原理图第10页。

    SOP 控制、MCU_nRST、控制 UART 闪存(如果使用)、SPI 命令接口。

    具有连接毫米波 EVM 的蓝色电缆的 DevPack 将 LVDS 数据传输到 TSW1400。

    在我的示例中、我有一个雷达目标、距离中心左侧3米、距离雷达 传感器3米。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Radio-Joe、

    感谢您的快速回复。

    我没有 TSW1400器件。 我可以使用后处理吗?

    我遵循了您的配置、但它不起作用...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我单击“RfInit”时,会出现很多错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在 RADAR Studio 中、您可以使用 EVM 和 DevPack 进行配置。
    但是、要评估用于后处理的雷达 Rx、您还需要 TSW1400。

    仅需要 EVM 和软件:
    或者、您可以使用毫米波 SDK 数据采集演示来收集雷达 Rx 数据。
    或者、您可以使用毫米波 SDK、演示和 PC-Visualizer 来查看检测到的对象和其他显示。

    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    感谢您的回复。

    此致、
    克莱蒙特。