This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:AWR1443传感器提供的仰角

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/675697/awr1443boost-elevation-angle-awr1443-sensors-provide

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

该最大值是多少 高度 AWR1443传感器可以在最接近的可检测距离处检测到的高度?

此外、是否有任何其他 TI 毫米波雷达传感器能够在至少100m 的范围内提供3D 点云数据(位置坐标和物体高度)?  

谢谢  

此致  

Rahul Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    结果将取决于观察到的物体特性,例如:物体类型、距离、速度...
    结果还将取决于所执行的信号处理。

    您需要运行一些测试

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    毫米波 SDK 中是否还有任何算法来检测物体的高度? 如果有任何演示项目、请进行指导。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    毫米波 SDK 中提供的算法将提供反射点(x、y、z)坐标。 您应该能够计算 x、y、z 中的最大差异  

    但是、根据物体的不同、您可能无法在物体的顶部和底部获得反射点来确定高度。

    这就是我提到您需要运行一些实验的原因

    谢谢你

    Cesar