Other Parts Discussed in Thread: AWR1443
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1443BOOST Thread 中讨论的其他器件:AWR1443
该最大值是多少 高度 AWR1443传感器可以在最接近的可检测距离处检测到的高度?
此外、是否有任何其他 TI 毫米波雷达传感器能够在至少100m 的范围内提供3D 点云数据(位置坐标和物体高度)?
谢谢
此致
Rahul Kumar