请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT8241 - 我们已按照您发送给我们的有关 SSCG 的文件操作 SSCG 函数。 但是、观察到信号的异常前后位移、这将导致深度测量的间歇性不稳定。 我们能否通过 SSCG 开启来修复移位问题?
- 根据 Voxel Viewer 快速入门指南(如附件所示)中的校准说明、它需要 csv 文件输入格式如下、 、 、 。 相位1和相位2是频率1和频率2的测量相位。 我的理解是、校准基于去混叠打开的时间。 是否有方法可以在不使用去混叠模式的情况下完成校准、但仅插入特定频率的测量相位、例如、 、 ?
- 我们使用的当前帧速率为30fps。 根据客户的要求,我们必须将30fps 更改为7.5fps。 但是,在将寄存器 pix_cnt_max 从当前设置400000调整到1600000时,深度测量显示不稳定,我们甚至无法将屏幕上的手或图识别为附件。 您能否提供一些关于将 fps 设置为7.5的更好方法或参数配置的建议?
有关这些问题的视频由 eamil 发送