This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241:SSCG/非线性校正/FPS pix_cnt_max 设置

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/672002/opt8241-sscg-nonlinear-correction-fps-pix_cnt_max-setting

器件型号:OPT8241

  1. 我们已按照您发送给我们的有关 SSCG 的文件操作 SSCG 函数。 但是、观察到信号的异常前后位移、这将导致深度测量的间歇性不稳定。 我们能否通过 SSCG 开启来修复移位问题?
  1. 根据 Voxel Viewer 快速入门指南(如附件所示)中的校准说明、它需要 csv 文件输入格式如下、 、 、 。 相位1和相位2是频率1和频率2的测量相位。 我的理解是、校准基于去混叠打开的时间。 是否有方法可以在不使用去混叠模式的情况下完成校准、但仅插入特定频率的测量相位、例如、 、 ?

 

  1. 我们使用的当前帧速率为30fps。 根据客户的要求,我们必须将30fps 更改为7.5fps。 但是,在将寄存器 pix_cnt_max 从当前设置400000调整到1600000时,深度测量显示不稳定,我们甚至无法将屏幕上的手或图识别为附件。  您能否提供一些关于将 fps 设置为7.5的更好方法或参数配置的建议?

有关这些问题的视频由 eamil 发送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已回复邮件中的问题。 关闭此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Suramya

             我们对 SSCG 有更多疑问、

    FPS 和 SCG 相关寄存器之间的4寄存器定义/关系是什么?

    9)    init_2 = 470 (十进制)

    10)  init_3 = 490 (十进制)

    11)  init_4 = 1

    12)  init_5 = 3

     

    以及这些寄存器(SSCG 相关)与 pix_cnt_max 之间的关系、因为我们的客户希望自己调整 FPS

    我们需要确定这些寄存器的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chou、

    我要关闭此主题。 我已通过邮件回复了您的查询。