This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900EVM:如何使用 PGA900EVM 的 GUI 软件加载代码

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/674119/pga900evm-how-to-load-the-code-using-the-gui-software-for-pga900evm

器件型号:PGA900EVM
主题中讨论的其他器件:PGA900

大家好、

客户 使用 PGA900EVM。 他需要使用 OTP 通过 PGA900EVM 的 GUI 软件加载他的十六进制文件 。  

加载 hex 文件的步骤如下:

1.打开 GUI 软件。

2.进入 GUI 软件的附加页面。

3.单击文件夹按钮将 hex 文件加载到 GUI 中。

4.当他点击 Load OTP Memory 按钮时、 OTP 状态显示0%、十六进制文件无法加载到 EVM。  

请检查附件。

可通过 LOAD Dev RAM 按钮将十六进制文件加载到 EVM。

因此、如果客户使用  "Load OTP Memory"按钮加载他的十六进制文件、 您会解释一下

如何设置硬件和 GUI 软件的配置

以及 如何使用 "Load OTP Memory"按钮将客户的十六进制文件加载到 EVM?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    有人可以回答这个问题吗? 我的客户正在等待我的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    您是否会解释如何设置硬件和 GUI 软件的配置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    首先、客户需要确认 OTP 尚未以某种方式编程。 他们可以通过读取 GUI 的"低级配置"页面中的 OTP_PROG_DATA 寄存器来检查这一点。

    接下来、在选择 EEPROM、DEVRAM & OTP 页面时、必须首先将微控制器置于复位状态以启用数字接口访问。 这可能已经正确完成、因为 GUI 不允许您在不将微控制器置于复位状态的情况下进入此页面。

    最后、在硬件中、必须向 VP_OTP 引脚施加7.5V 电压。 跳线 J15必须闭合才能进行 OTP 编程:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OTP_PROG_DATA 寄存器的值均为0x00。
    2.我已经选择了数字接口。
    3、跳线 J15必须闭合、测量的 VP_OTP 引脚电压为7.5V。

    我已更改新的 PGA900、或者无法将十六进制文件下载到 PGA900。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、检查器件是否已编程的更好方法是使用填充全为0的十六进制文件并运行验证 OTP 函数。 我有一个可用于检查的 hex 文件: e2e.ti.com/.../pga900_5F00_OTP_5F00_allz_5F00_8k.hex

    接下来、请确保 Start Addr 和 End Addr 字段设置为默认值(0x0和0x3):

    您能否发布十六进制文件、以便我可以在实验中尝试此操作、以确保十六进制文件不会因某种原因而损坏? 您可以将其附加到此处、也可以将其发送给 Mickey、然后他可以将其转发给我。 我意识到它显然可以与 DEVRAM 配合使用、但我只想再次检查十六进制文件本身是否没有问题。

    此致、