Other Parts Discussed in Thread: PGA900
主题中讨论的其他器件:PGA900
大家好、
客户 使用 PGA900EVM。 他需要使用 OTP 通过 PGA900EVM 的 GUI 软件加载他的十六进制文件 。
加载 hex 文件的步骤如下:
1.打开 GUI 软件。
2.进入 GUI 软件的附加页面。
3.单击文件夹按钮将 hex 文件加载到 GUI 中。
4.当他点击 Load OTP Memory 按钮时、 OTP 状态显示0%、十六进制文件无法加载到 EVM。
请检查附件。
可通过 LOAD Dev RAM 按钮将十六进制文件加载到 EVM。
因此、如果客户使用 "Load OTP Memory"按钮加载他的十六进制文件、 您会解释一下
如何设置硬件和 GUI 软件的配置
以及 如何使用 "Load OTP Memory"按钮将客户的十六进制文件加载到 EVM?
祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师