This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:IWR1643BOOST

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, IWR1443, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/672596/iwr1642boost-iwr1643boost

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642IWR1443IWR1443BOOST

油位于水的顶部。  导引型波雷达依靠容器中分层液体的介电常数的较大差异来确定每层的"厚度"。  油的介电常数约为2。  水约为70。  雷达从较低的介电常数中部分反射,然后剩余的波从下一层反射....  您是否认为 IWR1642可以用于确定油表面的位置以及油水接口与油表面之间的距离为几英寸?  如果您认为它有机会、我们将尝试它。

谢谢、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    是的! 尽管我们尚未对此进行测试、但我们的毫米波团队在2018年晚些时候会优先考虑这一点。 您可能需要不同的线性调频脉冲配置、但这肯定是 IWR1642的可靠用例。

    如果您有更多问题、请告诉我!


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经对 IWR1443进行了高达40英尺的精度测试、根据我们的回忆、它的精度可达几毫米。

    今天、我们对 IWR1443进行了测试、它看起来持续偏长70mm。  如果我们测量到金属板或水的距离为700mm、则可视化工具显示770mm。  它持续关闭70毫米。  如果我们从可视化工具中减去70mm、这是 IWR1443从水或板中的实际位置。  图形上的信号非常强。

    我很困惑、因为它过去读得准确、可能会有什么不同?  电路板坏了、软件负载坏了、我们不知道的必要偏移...?

    谢谢、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我们将 IWR1443放入塑料盒中、可视化工具会显示信号大幅下降。 塑料盒的介电常数为2-4、而水的介电常数约为80。 是否会遇到塑料盒问题? 有时湿的污垢或沙子可能会聚集在箱上、介电介质约为20、但我们希望 IWR1443能够穿透沙盒和塑料盒。 您是否认为这会"杀死"一个可靠的返回信号到1-10英尺的水中? Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash、

    IWR1443具有高精度、可在启动时进行自动配置、并以任何波特率发送[mm]读数、以及其他功能、这一切都将带来良好的效果。

    我看到 IWR1642的精度"比14xx 高得多"。  对于我们的液箱液位测量应用、我们是否会使用 IWR1642获得更高的精度?

    高精度 IWR1642实验室能否以1英尺的距离高精度检测2个物体?

     谢谢、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash、

    您在您的液箱液位测量视频中提到了一个透镜 来聚焦光束。  IWR1443光束的典型角度是多少?  我不认为光学透镜在80Ghz 下工作、但可能会产生一些效果。  这是双锥光学透镜还是某种 箔菲涅耳透镜?

    谢谢、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    遗憾的是、我们目前没有任何有关镜头的信息、因为所使用的镜头是原型。

    IWR1443BOOST 的视场方位角为+/- 60度、仰角为+/- 15度。

    我认为光学透镜在如此高的频率下工作是正确的、您必须查看微波透镜制造商推荐的频率。

    就高精度16xx 问题而言、我可以确认16xx 的精度确实有所提高、虽然可以更改、但它仅返回一个点。 如果您想讨论该特定的实验、我建议您打开一个新的线程。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解多个接收天线的部分原因、以便您获得角度。  为什么您有多个发射天线?

    D=fc/2S=f*(3e8)/(2*100e12)=f*3e-6

    我 认为距离"精度"是1/T、其中 T =线性调频脉冲时间= 40us 1/T = 25kHz             

    D=25e3 * 3e-6=.075m=75mm  显然、我的数学运算是错误的、因为您的距离精度远高于75mm。  如何获得<1mm?

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    校正
    S=4Ghz/Δ 40µS =100Mhz /Δ µs =100e12

    D=fc/2S=f*(3e8)/(2*100e12)=f*1.5e-6

    我认为距离"精度"是1/T、其中 T =线性调频脉冲时间= 40us 1/T = 25kHz

    D=25e3 * 1.5e-6=.0375M=37mm 很显然、我的数学计算错误、因为您的距离精度远高于37mm。 如何获得<1mm?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    这些问题超出了本主题的范围。 如果您将其发布在新的中、我可以让我们的高精度专家为您提供帮助。


    谢谢、
    Akash