Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD28
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE58JD28 我正在为包含 AFE58JD28的器件设计系统电源。 在数据表(NDA 下)第11.1节中、图122显示了电源初始化的时序。 我不清楚 T1、T2和 T3之间的关系。 这些值均未精确定义、T1和 T3显示为具有相同的端点。
- 我假设 T1是 DVDD_1P2的允许上升时间。
- 我假设 T2是所有其他电源的允许上升时间。 (?)
- 我假设 T3是启用电源之间的允许延迟。
问题:
- T2是仅指定所述电源的允许上升时间、还是尝试指示最大 DVDD_1P2对其他正在供货的电源有效?
- 在注释下、T3 < T1是否正确? 根据文本、我希望此内容为 T3 > T1。
- 根据文本、在 DVDD_1P2 < 1.2V 时、是否足以确保 DVDD_1P2 > AVDD_1P8、或在 DVDD_1P2 < 1.2V 时 AVDD_1P8为0V
- 断电期间是否有任何电源定序要求?
谢谢、Chip Weller