This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD28:有关电源定序的问题

Guru**** 2616395 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/675888/afe58jd28-question-about-power-supply-sequencing

器件型号:AFE58JD28

我正在为包含 AFE58JD28的器件设计系统电源。 在数据表(NDA 下)第11.1节中、图122显示了电源初始化的时序。 我不清楚 T1、T2和 T3之间的关系。 这些值均未精确定义、T1和 T3显示为具有相同的端点。

  • 我假设 T1是 DVDD_1P2的允许上升时间。
  • 我假设 T2是所有其他电源的允许上升时间。 (?)
  • 我假设 T3是启用电源之间的允许延迟。

问题:

  • T2是仅指定所述电源的允许上升时间、还是尝试指示最大 DVDD_1P2对其他正在供货的电源有效?
  • 在注释下、T3 < T1是否正确? 根据文本、我希望此内容为 T3 > T1。
  • 根据文本、在 DVDD_1P2 < 1.2V 时、是否足以确保 DVDD_1P2 > AVDD_1P8、或在 DVDD_1P2 < 1.2V 时 AVDD_1P8为0V
  • 断电期间是否有任何电源定序要求?

谢谢、Chip Weller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、芯片、

    您的假设是正确的。

    关于您的问题、
    1. t2是其他电源允许的上升时间范围。
    这是数据表中的一个拼写错误。 其内容应为 T3 > T1。 感谢您提出这个问题。 我们将在下一修订版中进行修复
    其理念是在为其他电源加电之前使 DVDD_1P2电源达到1.2V。
    4.断电顺序将相反。