This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:MSB 优先与 LSB 优先雷达后处理

Guru**** 2616395 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/675573/awr1243boost-msb-first-vs-lsb-first-radar-post-proc

器件型号:AWR1243BOOST

您好!  

我使用 AWR1243BOOST +毫米波 DEVPACK + TSW1400进行数据采集。 我正在使用 IF 环回来获取一些测试数据。  

如果我先使用 MSB、然后使用 MATLAB 脚本分析数据、我将获得预期的输出。 按照指导原则、二进制补码值= HSDC Pro - 2^15。

但是、当我使用 LSB 优先设置时、我确实希望还有其他需要更正的内容。 Radar Studio Post Proc 工具似乎会考虑这一点、因为输出首先与 MSB 匹配。 您能告诉我在 LSB 优先而 MSB 优先时使用的校正因数是多少。  

此致、

RJ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RJ、

    您需要在减去2^15后反转位。 例如、如果 x 是 HSDCPro 中的数字。

    y = x -2^15。

    如果 y > 2^15)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    忽略上一答复中的最后一行。

    如果(y <0)
    y = y + 2^16

    Z =位反转(y)

    如果(z>32767)
    z =z-2^15

    该操作序列的原因是数据收集工具(HSDC pro)不知道位反转。

    此致
    Anil
    此致
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Anil! 感谢你的帮助。

    RJ