Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243BOOST 您好!
我使用 AWR1243BOOST +毫米波 DEVPACK + TSW1400进行数据采集。 我正在使用 IF 环回来获取一些测试数据。
如果我先使用 MSB、然后使用 MATLAB 脚本分析数据、我将获得预期的输出。 按照指导原则、二进制补码值= HSDC Pro - 2^15。
但是、当我使用 LSB 优先设置时、我确实希望还有其他需要更正的内容。 Radar Studio Post Proc 工具似乎会考虑这一点、因为输出首先与 MSB 匹配。 您能告诉我在 LSB 优先而 MSB 优先时使用的校正因数是多少。
此致、
RJ