This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:Radar Studio 中的最小/最大帧数、周期性、线性调频脉冲数

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/672340/awr1443boost-min-max-number-of-frames-periodicity-number-of-chirps-in-radar-studio

器件型号:AWR1443BOOST

您好!  

我将使用 TSW1400和 Radar Studio 采集样本。 我想知道帧和线性调频脉冲数量的最小/最大值以及帧的周期性。  

我看到一个线程、总帧时间不应超过10秒。 但是、线性调频脉冲的数量似乎也会起作用。  

例如、以下设置不起作用

帧数= 900、周期= 10ms (总时间= 9s <10s)、线性调频脉冲数= 16  === >未捕获任何样本

更改线性调频脉冲的数量可以解决该问题。  

帧数= 900、周期= 10ms (总时间= 9s <10s)、线性调频脉冲数= 20   === >已捕获样本

是否有一份文件告诉您机密信息?

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们必须重现此用例并返回给您

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您能否提供完整配置? ADC 采样数、采样率等...

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、  

    这是我的线性调频脉冲设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也感到困惑。 在我看来、一个线性调频脉冲 对应于矩阵中的一列。 因此 、帧数= 900、周期= 10ms (总时间= 9s <10s)。 但线性调频脉冲的 NO 意味着什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一帧中可能有多个线性调频脉冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、完全正确!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    是否有关于此问题的任何更新?

    谢谢你。

    Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我刚才尝试过、我能够使用您的设置捕获900帧、每个帧具有16个线性调频脉冲。

    您能否为我确认您在"Static Config"和"Data Config"选项卡下的设置以及您正在使用的 DFP 版本?

    另请注意、有时 TSW1400无法第一次捕获数据、如果您再次执行"TSW1400 ARM"和"Trigger Frame"、它应该起作用。

    谢谢、此致、

    Anand