您好!
我将使用 TSW1400和 Radar Studio 采集样本。 我想知道帧和线性调频脉冲数量的最小/最大值以及帧的周期性。
我看到一个线程、总帧时间不应超过10秒。 但是、线性调频脉冲的数量似乎也会起作用。
例如、以下设置不起作用
帧数= 900、周期= 10ms (总时间= 9s <10s)、线性调频脉冲数= 16 === >未捕获任何样本
更改线性调频脉冲的数量可以解决该问题。
帧数= 900、周期= 10ms (总时间= 9s <10s)、线性调频脉冲数= 20 === >已捕获样本
是否有一份文件告诉您机密信息?
Thomas