请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 您好!
我想知道通过 RadarSDK 启用 BPM 配置所需执行的步骤。 我正在努力实现这一点、但我无法获得所需的结果。 因此,我怀疑我的程序。 我知道 MIMO TI 应用手册。 我已经经历过很多次了。 我了解 BPM 模式。 我所缺乏的是谁能正确地实现它。
我已经检查了其他 e2e 问题、我已经为我的所有线性调频脉冲设置了 BPM。 雷达接口控制和雷达 SDK 用户指南的文档对我来说不是很令人困惑。
那么、我的问题是、是否有任何文档可以指导我正确设置 BPM 模式。 如果没有、是否有人可以简单地帮助我完成配置步骤?
提前感谢、
Santhana Raj