This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:BPM 模式检查清单

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673404/awr1642-checklist-for-bpm-mode

器件型号:AWR1642

您好!

我想知道通过 RadarSDK 启用 BPM 配置所需执行的步骤。 我正在努力实现这一点、但我无法获得所需的结果。 因此,我怀疑我的程序。 我知道 MIMO TI 应用手册。 我已经经历过很多次了。 我了解 BPM 模式。 我所缺乏的是谁能正确地实现它。

我已经检查了其他 e2e 问题、我已经为我的所有线性调频脉冲设置了 BPM。 雷达接口控制和雷达 SDK 用户指南的文档对我来说不是很令人困惑。

那么、我的问题是、是否有任何文档可以指导我正确设置 BPM 模式。 如果没有、是否有人可以简单地帮助我完成配置步骤?

提前感谢、

Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    目前、我们的网站上没有其他信息。

    我们将检查是否有任何内部文档、并将告知您

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、

    我们需要更多的时间来回答这个问题。 我将在本周星期三再回来。

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、

    rlSetBpmChirpConfig() API 用于启用 BPM。 对于每个单独的线性调频脉冲、您可以将 rlBpmChirpcfg.constBpmVal (其中 TXN 为 TX0/TX1/TX2)中的 CONST_BPM_VAL_TXN_TXON 位编程为0度、将1编程为180度相移。

    对于具有相同 BPM 的每个连续线性调频脉冲范围、调用一次该 API。

    可以在 rlSetChirpConfig()之后和开始帧之前的任何时间设置这些位。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Anand