This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/IWR1642:如何实现电平延迟

Guru**** 2616395 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/675851/rtos-iwr1642-how-to-make-us-level-delay

器件型号:IWR1642
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

我想为外部芯片在任务中设置10us 电平延迟、但我不想更改项目的时间周期值。 如何实现延迟?

就像这样

GPIO=1;

delay_us (10);

GPIO=0;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 Timestamp 模块为此浏览 SYSBIOS。 SysBIOS 的这个时间戳模块将使用 C674x CPU 时间戳寄存器(TSCL (低32位)、TSCH (高32位)、这些寄存器的时钟频率为600MHz。 只要参考 C 代码中包含 c6x.h、也可以使用编译器直接访问这些寄存器。 对于小于7秒(2^32/600e6)的内联延迟(即 CPU 在时间内等待)、仅 TSCL 就足够了。 SDK 使用这种非 SysBIOS 方法进行循环分析在开箱即用演示中、使用的函数是 Cyclprofiler_getTimeStamp ()、它只是一个等同于 TSCL 的宏(因此不需要用户的函数调用/返回开销)、并在头文件 ti/utils/cycleprofiler/cycleprofiler.h 中实现 因此、如果您使用的是 SDK、则可以编写如下所示的代码(未经验证、您可以检查):

    #include

    静态内联空延迟(uint32_t tick)

    volatile uint32_t startTimeStamp;

    volatile uint32_t currentTimeStamp;

    startTimeStamp = Cycleprofiler_getTimeStamp();

    执行{

    currentTimeStamp = 循环分析器_getTimeStamp();

    } while ((currentTimeStamp - startTimeStamp)< tick);

    (笑声)

    uint32 interruptState;

    interruptState =_disable_interrupts ();// TI C674x 编译器直接支持此函数

    GPIO = 1;

    延迟(10 * 600);//DSP 速度为600MHz

    GPIO = 0;

    _restore_interrupts (interruptState); //this 函数直接受 TI C674x 编译器支持

    如果要使用 SYSBIOS,则可能需要查看该线程  。 这与没有 SYSBIOS 的实现基本相同、但从意义上讲、最好使用 SYSBIOS API 来了解 CPU 频率、而不是硬编码已知的频率。