This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:OPT8241-CDK-EVM

Guru**** 2617295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/674972/opt8241-cdk-evm-opt8241-cdk-evm

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

尊敬的 TI:

当我使用 VoxelViewer0.9/10保存 pointcloud 数据时、文件内容是  

当我使用 DepthCapture.exe 并捕获 pointcloud 数据(depthcapture.exe -v 0451 -p 9105 -s 10979321099 -f 2.PCD -n 1 -t pointcloud)时,

文件内容是

如何使用 depthcapture.exe 获取 pointcloud 数据?

  9磧杶 H 鑗 μ H μ H?  炃L?晤??  H4糕嗖?  Q 塽:_??   ;?睾[??  ??dtb蕭跁?  ??諳櫬豭黟?  斮F髽?、?   ;(i翱9?  箱燃??????   ;?????盥?  R?翮?骱?   ;C遴攝?  ;艉 Ω> b禦i Ω?   ;Dn7 μ A h縑V μ A?  0;LHk耨 μ_?  0;?Z??   ;暫Be??  0;Heii賴?  @;"?縑縝?  0;8?辨!g?]?  P;螞搞縑?  `;?g??  €;(?澹齇蕃5?  @;狶?h燜M?   ;騠€興卡?孌?  ;?€濁f諳K?  ;偽h瘴睔?  0;?遴 μ d甌 μ s?  0;激/j?P?  0;湁s?a?z?   ;?|?dj縣?  0;6 μ┐甍窺詌?  @;||y?罹氬?  @;r膨Tg??  @;s篡j諫$?  P;褪篛~?  P;?mq穋}k??  €;6嶚諫?&?  !縑?頗??  熏k踱鴕?媎??  H蕞輯s?  ^罹???  ?^I go錚Z ?  礥j謀〉醒y?  g貓 q諭?  姝錚t瘺鳹 μ A?  e諱1t??  低于 da艙┼磧 μ A?  6?$u?賚?  磧輻阡 μ s?   W μ Xm膩 μ V]?  ??R?迺膨涫?  圓P辨興把?  茪L?螯?"?  ? J踹、g?g?g?  叨G?jf貓徊??  ???G?菆螢?  ???E磬 h遲?  偠E激姼螟殪?  哸羲`k?w?  A毷燈ik??  ?T?熾qk燉?  ??@?= o穌2?  ?5美元;燄kj??  ???瞞Tl衡b?  鷾7熹Ek諦 μ A?  R6澶剬醒緷 μ A?  ?l6磚縐 μ A?  ?pf6?q?鳷?  f2踵 n? ?  ??-?仚?槻?  ???/?邕?∠?  烅燄嫜鵽??  ?;6+燎牽蕨??  騃)鷬澴貏?  ???瞥甌|?  ?T8遴Qn?O?  ?ia%k Ω 瞥韣翰殀?  燃簑w“”  ?kw!蕞8s諱?  ???翰up?`?  興苕豭舫?  ?gz?rs燎C?  ?????v縐賝?  ?F?燒諳蟿?  ??燒2t鋼?  ?:e縣璣l?  扛?xr興Q??  ????^t興?  ???s蕃O?  ???錠du燜%?  ???????篙鴈???  iv蕪  蘋蹄腧澶W μ A?  (<AO膳?磚?  L@ D ??@ 8<▏@ 魯<1 μ 褡 μ@ 8<#c ? n@ 8 =倏@  鹵  @ 戒 紊D 捫么-@»o=窒75,@@ 側彗紊@ q控瘺@  捫嘮@»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  €窒€、@ u繫錢@、  馫澠@、 捫、^、S、@、@、 Fx曾Rg、@ €、覦w、@、 5翕、2+@、 ux鹵p、@、 j廣、O、VG翕m、@、 曳諼、p=e、@、 、翕、@、、、μ C//、|$n?、、?  e瘚?@ EC翕~@  @ €馭@ 1郊 翕;@ 氘 q@»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  僄(1@昨滇3  騝@ 繡滇 @ YA蛾 翕R 1@ p; g升@ €R侈 O滇 p;?2@;? 腍1瑪3@ p;1 T p;???p;3 嘀F p;??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????__LW_AT__@ o蛾h@ `瑪@ `佶踴@ `矔遛@ ``遛@ E蛬螟@ 蛾p@ 蝙F@ `燉@ H螞45@ 撚r6@ `@撚@ 撚@ `整4蕞@ 4蕞踰8@  撚樸5@ ` 86噶p@ 講旍@ B牰@ 噶蓖7@ @@ 札  ???????遙?  ???遝a5?  ;?箬埲N清?   ;?Oa葞綈?  ;d?<葞m?  0;??栒適菤?  €;?嚝1  譇?罥颲?A?  ?Z$?)颲[`?  /=;??篨b?  G =美??颲兀`?  R=???颲?A?  7=叨?瞉葖^?  j=@腎 Ω>噱偅 Ω?  I = μ 蒝k μ?  V=?籯靘S餐?  X= O罟 Ω 擒嬚 Ω?  稫 G蒝mΩ?+? €?= x?曣鉧竺X?   鉧X Ω Ω? €??葞!俐?  x謀 μ q詅噢 μ V]W? €?倷?隬僁?U?  眅?(:瑔徶V? €?荾?\嗈擋oU? €?貞?暟睅?S?  痏??蛨俵S?  譝椈ㄏR>Δ I?  ~=~t?~t媥?Q?  6諑 袛O Ω Ω?  “恰”“WL袛”“P”  ?Ku?莞桴遛N?  臿6袛O?  Z="/?蹝埲c!M?  庋?h祩珇N??  {=????蚞?L?  ???b晊凝淺?  }=|F?挩TeJ?  翯蚞 H+L?  V =穻?逭挩犵J?  }=?eq狊VxH? €€???徆鄔G?  }=???傷徆9陼? €€=?徆?G?  €=?} 芴\;F? €??B迒橙澲?  |=??芴T? €€??2屍颳磯? €€= V> q圮儔 B?  揭?t佪@??  “是”w遷“?  M淠@??  撓??}? €????  U紻 齉躂:7>? €?菞?躂Jk =?  臘)??5?? €?趨?6職炷;?  污?擰駩?:? €?抴?H噯9?  8 μ 擦 μ s N9?  椿?羷??? €?拚?蕪?  ??褊蝨7?  矙膿蝨`7? €???蝨? €?s> DT撫?5?  ?q?0?65? €?)?錠膨?  ??Ii翱Z?  ?*側g穎嵎?  oX鐰 μ 儷 μ A?μ A?  lnv`?邁??  Hq枙^ 8?  ??2 `熾N?  鋋6餟謁G?   ;pv靠??   ;呡?e璜賠?   ;??????????????????__LW_AT__`  ;?縏e選?  ;64??  ;申Cθ膩欼?  ;伯?A?O?  0;R?璟潻?(?   ;J?錫蕙?   ;i?膳λ??  0;p?艘諶?  P;uei瞟v?  @;?g?#?  `;~塶h瘸?  p;s@g璘 μ_?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Finley:

    DepthCapture.exe 只是一个以 VoxelSDK 的强度点格式保存点云数据的示例。 要保存.PCD 文件、您必须编写自己的代码、提取点并以正确的格式保存它们。

    要添加此功能、我在 Github 上添加了一个问题请使用以下链接执行相同操作:
    github.com/.../147
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Suramya Gupta、

    好 的、感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Suramya Gupta、

    什么是 DepthCapture.exe 保存数据格式?

    下面是 DepthCapture.exe 保存数据的第一行、

    00 00 00 00 DF 9F 1E 13 48 68 05 00 33 AC 95 BF

    如何解读这行数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Finley:  

    DepthCapture.exe 将数据存储为二进制文件。 像素逐行存储,并存储240*320像素的全部数据。  

    每个像素数据存储为(x、y、z、i)、其中(x、y、z)是点的位置(可以在*。PCD 文件中看到、i 是强度。  

    x、y、z 和 i 的每一个都存储为32位浮点值、使大小为16字节的每个像素的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suramya Gupta、
    二进制数据格式如下所示
    (00 00 00 00 00 00)(DF 9F 1E 13)(48 68 05 00)(33 AC 95 BF)
    X Y Z 强度

    字节顺序(DF 9F 1E 13)是使用小端字节序还是大端字节序?

    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您的理解是正确的。

    字节顺序是小端字节序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Suramya Gupta、

      感谢你的答复

      非常感谢