https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/674120/awr1642-the
器件型号:AWR1642您好!
在 index.html 的"1D processing (1D 处理)"部分中,如果 FFT 的输入是其中一个单元处的纯音,则该单元处 FFT 的输出幅度将为(N/(2^(log4(N)-1)))( N 是 FFT 阶数)乘以输入音幅度 (由于音调很复杂,这意味着各个实部和虚部分量也将被放大最大值)”。根据描述, 原始信号与单元处 FFT 数据之间的幅度比为 N/(2^(log4 (N)-1)= 2*sqrt (N)。 如何 获得该比率?在我的推导中、该比率为 N、如下所示:
如果 x(n)=a*exp (J2*pi*f0/fs*n),0 <n =<N-1,
x(k)=sum (A*exp(J2*pi*f0/fs*n)*exp(-j2*pi*k/n*n))
=SUM (A*exp (J2*PI*n*(f0/fs-k/N)))
在 bin f0中,2*pi*n*(f0/fs-k/N)=0,
=> X (k)=SUM (A)=>X (k)=N*A=>X (k)/A=N
在 DSS 演示中,为什么比率 N/(2^(log4 (N)-1))?是否 有任何要引用的文献?
在高级方面、谢谢您、
此致、
按比例