Other Parts Discussed in Thread: AWR1243
您好!
在最新的 ICD 中、子块0x010A 定义为 AWR_RUN_TIME_CALIBRATION_CONF_AND_TRIGGER_SB。
我不打算启用定期校准、而是在雷达工作期间根据需要多次启用一次性校准事件。 我正在尝试了解与上述子块相关的 API 的行为方式。
假设芯片上电时配置文件、线性调频脉冲和帧配置均已设置、但尚未发出帧触发信号。
我有一个持续时间为10ms 的帧。 总线性调频脉冲时间为4ms。 这会在帧中留下6ms 的空闲时间。 在减去100us 进行帧准备后、我可以使用5.9ms 的时间进行校准。
我尚未启用任何监控、但已启用所有运行时校准。 在 ICD 中定义的软件开销下、校准所需的总时间为4.73ms 、在可用校准时间的5.9ms 内。
现在、我将发布 AWR_RUN_TIME_CALIBRATION_CONF_AND_TRIGGER_SB。 然后、我将发出帧触发信号。
在此设置中,AWR 1243是否会先完成预期的帧,然后在空闲时间内执行所有校准? 或者是否要求必须首先发出帧触发信号、然后应发出 AWR_RUN_TIME_CALIBRATION_CONF_AND_TRIGGER_SB。
谢谢、
RJ