您好!
我刚刚开始使用新的 SDK、我注意到捕获演示已被删除。 是否有替代产品? 当我在原始数据上实施了自己的算法时、我希望继续使用这些算法。
发行说明确实对此有所说明。
SDK 中已弃用捕获演示、并已替换为
多种目标产品:
- mmWave Studio、它允许用户从毫米波传感器捕获原始 ADC 样本、从而实现毫米波技术的性能特征和算法开发
- 毫米波 SDK 中的 mmw 演示(xWR16xx)展示了仪表用例、其中可以从器件收集原始 ADC 样本、而毫米波传感器会继续在器件内处理这些样本
- 毫米波 SDK 中的 CSI 流(IWR14xx)应用、展示了如何通过 CSI-2接口传输 ADC 数据
- 毫米波 SDK 中的"MEM_CAPTURE"应用、通过展示如何配置前端和从 ADCbuf 到 L3的 EDMA 数据、帮助用户开始使用我们的毫米波传感器和 SDK。
请参阅这些新 SDK 模块的 doxygen 以了解更多内部实现详细信息。
我似乎找不到相关的 doxygen 信息(尽管我将继续搜索)。 但是 、除了演示 Web GUI 中的记录启动函数之外、我看不到任何保存数据的方法(尤其是直接捕获的 ADC IQ 数据)。
再次感谢您的帮助