This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:SDK v.1.2.0捕捉演示已被弃用。 是否有新的方法来访问原始数据?

Guru**** 2614485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671763/iwr1443boost-sdk-v-1-2-0-capture-demo-has-been-deprecated-is-there-a-new-way-to-access-raw-data

器件型号:IWR1443BOOST

您好!

我刚刚开始使用新的 SDK、我注意到捕获演示已被删除。 是否有替代产品? 当我在原始数据上实施了自己的算法时、我希望继续使用这些算法。

发行说明确实对此有所说明。

SDK 中已弃用捕获演示、并已替换为
多种目标产品:

  • mmWave Studio、它允许用户从毫米波传感器捕获原始 ADC 样本、从而实现毫米波技术的性能特征和算法开发
  • 毫米波 SDK 中的 mmw 演示(xWR16xx)展示了仪表用例、其中可以从器件收集原始 ADC 样本、而毫米波传感器会继续在器件内处理这些样本
  • 毫米波 SDK 中的 CSI 流(IWR14xx)应用、展示了如何通过 CSI-2接口传输 ADC 数据
  • 毫米波 SDK 中的"MEM_CAPTURE"应用、通过展示如何配置前端和从 ADCbuf 到 L3的 EDMA 数据、帮助用户开始使用我们的毫米波传感器和 SDK。

请参阅这些新 SDK 模块的 doxygen 以了解更多内部实现详细信息。


我似乎找不到相关的 doxygen 信息(尽管我将继续搜索)。 但是 、除了演示 Web GUI 中的记录启动函数之外、我看不到任何保存数据的方法(尤其是直接捕获的 ADC IQ 数据)。

再次感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Khalid、

    感谢您指出这一点。 主 Doxygen 位于您的 ti 文件夹中的以下位置:C:\ti\mmwave_sdk_01_02_00_05\packages/ti\demo\xwr14xx\mmw\docs\doxygen\html\index.html

    我将与我们的软件团队讨论捕获演示的替代产品。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Akash、

    [引用用户="Akash Gondalia"]

    感谢您指出这一点。 主 Doxygen 位于您的 ti 文件夹中的以下位置:C:\ti\mmwave_sdk_01_02_00_05\packages/ti\demo\xwr14xx\mmw\docs\doxygen\html\index.html

    [/报价]

    我已经找到了这个、但是我找不到任何关于用户指南中列出的要点的信息(捕获原始 ADC 数据、CSI 流、mem_capture)。 我是否刚刚错过了一些明显的东西?

    编辑:我已经深入探究了一些问题、我认为我已经解决了这个问题。 我以前没有注意到一些新的驱动程序测试文件、其中都有"em_captable"和"CSI_stream"。 我想它只是没有很清楚的记录、据我所见、它没有包含在主 Doxygen 中。 但从早期测试来看、'mem_capte'似乎可以正常工作。

    [引用用户="Akash Gondalia"]

    我将与我们的软件团队讨论捕获演示的替代产品。
    [/报价]

    非常感谢您能就此提供任何信息。

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Khalid、

    感谢您让我们了解这些文档、我将与团队讨论如何更新这些文档。

    如果您对 mem_capture、CSI_stream 或其他方面有任何具体问题、请随时打开新主题!


    谢谢、
    Akash