This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:喇叭镜头信息。 用于液位传感演示

Guru**** 2615265 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/672194/iwr1443boost-horn-lens-info-for-fluid-level-sensing-demonstration-using-ti-mmwave-sensors

器件型号:IWR1443BOOST

各位专家:

 

使用 TI 毫米波传感器的液位传感演示:

https://www.youtube.com/watch?v=aI1DNkGDb0g

此演示中使用的 IWR1443BOOST 上似乎有一个白色喇叭透镜。

(可以在视频中的0:17看到。)

 

请告诉我们喇叭透镜是如何安装到 IWR1443BOOST 上的。

它是否直接接触阵列天线?

如果喇叭透镜连接到 IWR1443BOOST 内部安装的外壳、是否正常工作?

 

我们也想知道它的大小。

从精度测量的角度来看、使用带有 Rx x4的 TX x1是否更好?

 

希望它能在市场上购买。

 

感谢您的回复。

此致、

Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hitoshi 您好!

    我们没有这些特定的详细信息、甚至我们甚至不再拥有镜头、但我将与我们的天线专家进行交谈、以获取更多信息。

    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、
    非常感谢您的跟进。
    如果能就这项调查提供更多的资料,我们将不胜感激。
    此致、
    Hitoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hitoshi、


    它是否直接接触阵列天线?

    必须将透镜放置在距离天线一定距离(相当于透镜焦距)的位置。



    从精度测量的角度来看、使用 Rx x4时的 TX x1是否更好?

    Tx x 1和 Rx x4表示使用一个发送器和四个接收通道、还是表示使用1号发送器和4号接收器。 对于透镜,我们更喜欢这种方法(即发射器编号1和接收器编号4),因为透镜的开口不够宽,无法覆盖其他 TX 或 RX 接收器



    最后、您知道哪里有更多可供购买的信息吗?

    据我所知、这些产品不可购买。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    感谢你的答复。
    关于透镜的放置、我们将与当地制造商合作、以获取更多信息。

    对于第二个问题,我们认为从精度范围测量的角度来看,MIMO (带有4个 RX 天线)将是更好的解决方案。

    再次感谢你。
    此致、
    Hitoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我还想知道在哪里购买、或者可能的话如何设计这样的镜头。

    谢谢、Tom