请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 各位专家:
使用 TI 毫米波传感器的液位传感演示:
https://www.youtube.com/watch?v=aI1DNkGDb0g
此演示中使用的 IWR1443BOOST 上似乎有一个白色喇叭透镜。
(可以在视频中的0:17看到。)
请告诉我们喇叭透镜是如何安装到 IWR1443BOOST 上的。
它是否直接接触阵列天线?
如果喇叭透镜连接到 IWR1443BOOST 内部安装的外壳、是否正常工作?
我们也想知道它的大小。
从精度测量的角度来看、使用带有 Rx x4的 TX x1是否更好?
希望它能在市场上购买。
感谢您的回复。
此致、
Hitoshi