This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:湿度校正

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/674988/hdc1080-humidity-correction

器件型号:HDC1080

尊敬的 Teaam:

℃安装 HDC 1080的位置比外部空气温度低约2 μ A、湿度是否也会漂移?

空气中可以容纳的水蒸汽量随温度变化、因此如果您想校正湿度、可以考虑以下因素吗?

   P:饱和蒸汽压力(hPa)= 6.1078×^ 10 μ s (7.5t / 237.3 + t)

 饱和蒸汽量= 0.62198×P /(1013.25-P)

 重量绝对湿度=饱和蒸汽量×相对湿度

 使用重量绝对湿度和室外温度计算相对湿度。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    请在以下链接中找到类似的帖子:

    e2e.ti.com/.../1474315

    如果这回答了您的问题、请按"验证"按钮。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    感谢您的回答。

    此致、
    Kenji