请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/674988/hdc1080-humidity-correction
器件型号:HDC1080尊敬的 Teaam:
℃安装 HDC 1080的位置比外部空气温度低约2 μ A、湿度是否也会漂移?
空气中可以容纳的水蒸汽量随温度变化、因此如果您想校正湿度、可以考虑以下因素吗?
P:饱和蒸汽压力(hPa)= 6.1078×^ 10 μ s (7.5t / 237.3 + t)
饱和蒸汽量= 0.62198×P /(1013.25-P)
重量绝对湿度=饱和蒸汽量×相对湿度
使用重量绝对湿度和室外温度计算相对湿度。
此致、
Kenji