This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:CSI-2帧结构和字段

Guru**** 2617295 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673939/iwr1443-csi-2-frame-structure-and-fields

器件型号:IWR1443

我想知道 CSI-2数据的帧结构、如下图(IWR1443数据表中的图6-5)所示。 如何定义 VSYNC 启动/停止和 HSYNC 启动/停止序列? 这些是用户可选还是默认设置? 这些字段是 CSI-2标准的一部分、还是由 TI 传感器用于帧线性调频脉冲数据?

感谢你的帮助。

最棒的

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼奥

    请参阅数据路径编程人员指南 www.ti.com/.../swra555.pdf

    它是标准 CSI2协议、您将对其进行编程以匹配接收器端格式。

    希望这能为您提供帮助。 如果您有疑问、请告诉我。

    谢谢、此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米歇尔

    我已经阅读了该文档。 这并没有真正解决我的问题。

    如果您看一下数据路径编程指南的 P15、则有用于"配置 VSync 结束短数据包值"(寄存器 CFG_CMD_VEVAL)的寄存器、也有用于 HSYNC (寄存器名称 CFG_CMD_HEVAL)的寄存器。 这些寄存器意味着什么? 我不明白他们的功能是什么以及如何设置它。

    Antonio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼奥

    在 swru522 (www.ti.com/.../swru522a.pdf)中、您将找到有关 cbuff 传输定序工作原理的第13章。

    在毫米波 SDK 中、cbuff 驱动程序文件夹包含定义和使用这些寄存器的文件。

    希望这能有所帮助。 如果您仍有疑问、请告诉我。

    谢谢、此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼奥

    只需检查一下您是否仍有疑问。

    谢谢、此致、
    Michelle