请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443 我想知道 CSI-2数据的帧结构、如下图(IWR1443数据表中的图6-5)所示。 如何定义 VSYNC 启动/停止和 HSYNC 启动/停止序列? 这些是用户可选还是默认设置? 这些字段是 CSI-2标准的一部分、还是由 TI 传感器用于帧线性调频脉冲数据?
感谢你的帮助。
最棒的
Antonio
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.