This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:各种天线的 TI EVM

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1443BOOST, IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/670403/iwr1443-ti-evm-of-various-antennas

器件型号:IWR1443
Thread 中讨论的其他器件: 、IWR1642BOOST

大家好、

我们的客户正在使用 IWR1443EVM。 它具有4TX 和2个 RX 天线。

他们想知道 IWR1443的其他类型的 EVM。 TI 是否有其他各种天线的 EVM?

TI 是否有一种类型的 IWR1443EVM? 如果 TI 有其他 EVM、 我们可以获取它吗?

此致、

三浦岩崎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitsuharu、

    IWR1443BOOST 具有4个 Rx 和2个 Tx 天线。 另一种可用配置是 IWR1642BOOST、它具有4根 Rx 天线和2根 Tx 天线。 目前还没有其他天线配置、不过将在4月底发布单独的设计。

    您为什么要询问备用天线设计? 如果您向我们提供有关您的应用的更多信息、我们可能会为您提供解决方案的其他方法。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好

    我欢迎使用更聚焦的雷达波束在容器中进行液位测量。 此类模块或设计是否正在进行中?
    或者、您能否介绍设计聚焦电介质透镜的基础知识?

    谢谢、Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    遗憾的是、我们没有提供有关电介质微波透镜的任何信息。 您应确保制造商指定的频率约为74 - 81GHz。


    谢谢、
    Akash