请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443 Thread 中讨论的其他器件: 、IWR1642BOOST
大家好、
我们的客户正在使用 IWR1443EVM。 它具有4TX 和2个 RX 天线。
他们想知道 IWR1443的其他类型的 EVM。 TI 是否有其他各种天线的 EVM?
TI 是否有一种类型的 IWR1443EVM? 如果 TI 有其他 EVM、 我们可以获取它吗?
此致、
三浦岩崎