Other Parts Discussed in Thread: FDC2114, FDC2214EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2114EVM 主题中讨论的其他器件:FDC2114、 FDC2214EVM
支持路径:/Product/Help、带器件选择/
您好!
我有 FDC2114/2214评估模块。 如何开始对此板进行编程。 我只找到了用于监控数据的 GUI。 我想将传感器与 EVM 连接、但我不知道如何进行编程。 可以给我解释一下、举例说明一下吗?
谢谢