请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2114EVM 主题中讨论的其他器件:FDC2114、 FDC2214EVM
支持路径:/Product/Help、带器件选择/
您好!
我有 FDC2114/2214评估模块。 如何开始对此板进行编程。 我只找到了用于监控数据的 GUI。 我想将传感器与 EVM 连接、但我不知道如何进行编程。 可以给我解释一下、举例说明一下吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
支持路径:/Product/Help、带器件选择/
您好!
我有 FDC2114/2214评估模块。 如何开始对此板进行编程。 我只找到了用于监控数据的 GUI。 我想将传感器与 EVM 连接、但我不知道如何进行编程。 可以给我解释一下、举例说明一下吗?
谢谢
您好!
感应解决方案 GUI ( http://www.ti.com/lit/zip/snoc028 )可让您通过简化的“配置”页面配置器件,并直接在“寄存器”选项卡上写入寄存器。 有关详细信息,请参阅 FDC2214EVM 用户指南( www.ti.com/.../snou138 )。
此致、
Luke