主题中讨论的其他器件:IWR1443
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我对生命体征演示有疑问。
据我了解、生命体征演示使用1Tx 和1RX 的演示配置文件、帧速率为20fps、每个配置文件具有2个线性调频 脉冲("profile_2D_VitalSmiss_20fpscfg")。
理论上、如果我查看振荡物体(例如钟摆或胸动、在较慢的时间内的某个特定距离库中)返回信号的相位、我应该会看到该相位
在相同频率下振荡的信号(绕回后)、这当然是在相位采样以等间隔时间间隔发生时的情况。
我的问题是-在此配置文件中、我们在1帧中有2个线性调频脉冲、其中帧速率为20fps。 发射的线性调频脉冲之间是否间隔25[ms]? 或它们在之后传输
另一个非常快的时间、我们几乎没有50 [ms]的数据?
这将使我更好地了解我使用生命体征配置文件在 CCS 中获得的原始数据(I、Q)。
谢谢、
Boaz