This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:线圈传感器距离 LDC0851芯片超过2cm

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC0851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671792/ldc0851-coil-sensor-is-more-than-2-cm-away-from-the-ldc0851-chip

器件型号:LDC0851

用户指南指出、如果传感器和 LDC0851芯片之间的电缆连接长度超过2cm、则必须使用双绞线。 我的问题是、这是否意味着 LREF、LSENSE 和 LCOM 的3根电缆必须绞合? "双绞线"一词在某种程度上具有欺骗性、因为它应该是"双绞线"而不是3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    理想情况下会使用两根双绞线。 第一个用于 LSEE 和 LCOM、第二个用于 LREF 和 LCOM。 由于 LCOM 是两个输入的返回路径、因此扭转的主要目的是缓解寄生电感环路、这会改变通道之间的匹配或拾取意外的金属移动。 此外、缩短长度也有助于减少失配。
    此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、感谢您向我澄清这一点。 在这种情况下、我可以使用 RJ45或 RJ11电缆吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这种构造应该起作用。 但是、为了实现稳定运行、传感器和 LDC0851之间的距离应保持较短。 在传感器距离较长的情况下、可能会发生相移、从而防止 LDC0851在谐振时正确驱动 LC 振荡电路。 使用较慢的传感器频率有助于缓解这种情况、但始终建议尽可能使用短布线。
    Luke