Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, IWR1642BOOST
大家好、TI 员工。
我正在尝试重新设计 IWR1642Boost 的天线配置、以便使用 IWR1642芯片同时测量仰角和方位角。
为此、我将一个 TX 天线元件垂直移动了 λ/2。 我最初认为、使用 BPM MIMO 技术可以测量比 TDM MIMO 高得多的速度。
因为线性调频脉冲持续时间越短、最大速度越高。 在 TDM 中、线性调频脉冲持续时间不能短于2Tc、其中 Tc 是 IWR1642可以工作的最短线性调频脉冲持续时间。
如果我知道的是错误的、请纠正我的问题。
在 BPM MIMO 中、在2个线性调频脉冲间隔 S1 = Sa + SB、S2 = Sa - SB 期间执行2 Tx、4 Rx 的解码、其中 Sa = S1 + S2 在 t0期间接收、Sb = S1 - S2在 t1期间接收。
Tx1在每个间隔发送 S1 TX2发送 S2。
我在这里有疑问。 我认为 t0处的 S1和 t1处的 S1与高速物体不同。
我认为上面的公式 S1=Sa+SB 和 S2=Sa-SB 假定两个间隔 t0和 t1的相位差为零。 我是对的吗?
如果我说得对、我认为使用 BPM MIMO 技术时的最大速度限制为特定值。
使用 BPM 和 TDM MCMOS 之间是否没有区别? 哪一个具有更好的最大速度?
请了解使用同步仰角和方位角测量更高速度的更好解决方案。
谢谢。