请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243BOOST Thread 中讨论的其他器件:AWR1243
什么是有效辐射功率(ERP)、天线增益和发射指示符(FCC 临时授权的3个字符输入-不确定这是否正确假设: 第1个字符: "F"、因为 FMCW、第2个字符: "0"-无调制信号或"8"- 2个或更多包含模拟信息或"9"-包含量化或数字信息的复合系统、以及1个或多个包含模拟信息 和第三个字符的通道: 'N'表示未传输信息,或'D'表示此 装置的数据传输、遥测、遥控)。 此单元是否具有调制信号(必要带宽)?