This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:规格信息

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/672166/awr1243boost-specification-info

器件型号:AWR1243BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1243

什么是有效辐射功率(ERP)、天线增益和发射指示符(FCC 临时授权的3个字符输入-不确定这是否正确假设: 第1个字符: "F"、因为 FMCW、第2个字符:  "0"-无调制信号或"8"- 2个或更多包含模拟信息或"9"-包含量化或数字信息的复合系统、以及1个或多个包含模拟信息 和第三个字符的通道:  'N'表示未传输信息,或'D'表示此  装置的数据传输、遥测、遥控)。 此单元是否具有调制信号(必要带宽)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否向我们提供有关您打算将 AWR1243用于的应用的更多详细信息?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    评估板安装在三脚架上、天线针对移动车辆的方向。 FCC 临时批准在 Govt 站点上使用时需要请求的信息/规范。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    TX o/p 约为12dBm、天线增益约为10dB。 我们的雷达器件基于调频连续波(FMCW)、我们允许的最大带宽为4Ghz。

    此致、
    Vivek