请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 主题中讨论的其他器件: IWR1642BOOST、 IWR1443
您好!
我想使用微控制器获取雷达数据。 我知道 EVM 有一个 UART 端口、但它没有数据输出。 如何在 J6中使用 UART?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想使用微控制器获取雷达数据。 我知道 EVM 有一个 UART 端口、但它没有数据输出。 如何在 J6中使用 UART?
您好!
该解决方案在以下 E2E 主题中列出(IWR1642BOOST 和 IWR1443BOOST EVM 具有相同的解决方案):
IWR1642BOOST:在不使用 USB 的情况下读取 UART 器件(e2e.ti.com/.../668271)
此致、
John
John、您好!
我按照您提供的链接中的步骤操作。 我使用 串行调试助手发送和接收数据。 但我发现 PC 接收到的配置数据错误。 例如、我向雷达发送'sensorStop\n'、但我收到'sensorStop'。 如果数据正确、我应该会收到
'mwDemo:/>sensorStop
完成
'
当我使用 XDS110时、接收和发送的数据是正常的。
你能给我一些建议吗?
注意事项
方