This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:在不使用 USB 的情况下读取数据

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1642BOOST, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673438/iwr1443boost-reading-the-data-without-usb

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1642BOOSTIWR1443

您好!

我想使用微控制器获取雷达数据。 我知道 EVM 有一个 UART 端口、但它没有数据输出。 如何在 J6中使用 UART?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该解决方案在以下 E2E 主题中列出(IWR1642BOOST 和 IWR1443BOOST EVM 具有相同的解决方案):

    IWR1642BOOST:在不使用 USB 的情况下读取 UART 器件(e2e.ti.com/.../668271)

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    链接未正确粘贴。 我更正了我的第一个帖子中的链接... 它是:
    e2e.ti.com/.../668271

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    我按照您提供的链接中的步骤操作。 我使用 串行调试助手发送和接收数据。 但我发现 PC 接收到的配置数据错误。 例如、我向雷达发送'sensorStop\n'、但我收到'sensorStop'。 如果数据正确、我应该会收到

    'mwDemo:/>sensorStop

    完成

    '

    当我使用 XDS110时、接收和发送的数据是正常的。

    你能给我一些建议吗?

    注意事项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我使用 USB 转 TTL 器件连接 IWR1443、我将 GND、TX 和 RX 连接到 IWR1443 J6的 GND、RX、TX。 但毫米波演示可视化工具的控制台中没有任何内容。 为什么会出现此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已经解决了这个问题。
    谢谢、John。