This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP116:客户对 TMP116测试方法有一些疑问。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/672968/tmp116-a-few-questions-from-our-customer-about-tmp116-test-method

器件型号:TMP116

 大家好、

 我们的一位客户正在考虑使用 TMP116来替代其产品中使用的热敏电阻。

 但他们对 TMP116有以下问题、因为 这是他们第一次使用 TMP116等温度传感器 IC。

此外、他们认为保证如此高的温度精度并不容易。

 请 给我回复。

 问题

关于器件数据表(SBOS740)第1页上的温度精度图、是 测量的3 Σ 数据计算的原始数据

  经常测量一个器件? 或一次测量多个 TMP116 (样本数为50?、100? 或超过100?)?

2. 所有 TMP116是否在包装后由测试仪进行测试?

3. 最终测试环境是什么?  是否在精确控制空气温度的任何室中测试了 TMP116?

4. 您是否有任何说明 测试 方法的文档来保证 如此 高的温度精度?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakai-San、

    1、1000多个 TMP116。
    2.是的。
    3、没有 NDA、我无法讨论这一问题。
    4.如果您共享您的电子邮件、我可以向您发送 NIST 校准函、保证测量的可追溯性。 如果您希望保密、可以在 E2E 上提出"朋友请求"、给我发送私人邮件或联系您的 TI 销售代表。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好、

    感谢您的回复。

    我向您发送了"朋友请求"。 您可以向我发送 NIST 校准函吗?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San、

    我向您发送了一封私人邮件。 我将关闭此主题。 如果您有任何问题、请立即回复。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好、

    感谢您的文档发送和支持。

    此致、
    Kazuya Nakai。