请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP116 大家好、
我们的一位客户正在考虑使用 TMP116来替代其产品中使用的热敏电阻。
但他们对 TMP116有以下问题、因为 这是他们第一次使用 TMP116等温度传感器 IC。
此外、他们认为保证如此高的温度精度并不容易。
请 给我回复。
问题
关于器件数据表(SBOS740)第1页上的温度精度图、是 测量的3 Σ 数据计算的原始数据
经常测量一个器件? 或一次测量多个 TMP116 (样本数为50?、100? 或超过100?)?
2. 所有 TMP116是否在包装后由测试仪进行测试?
3. 最终测试环境是什么? 是否在精确控制空气温度的任何室中测试了 TMP116?
4. 您是否有任何说明 测试 方法的文档来保证 如此 高的温度精度?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya Nakai。